新闻概述

支持有线网络的无线系统

2016/09/12

多点多路复用器  

任何频带均可混合运行

全新的Radioline RAD-RS485-IFS有线站点全面支持所有的Radioline无线模块。

全球通用的2.4 GHz、欧洲适用的868 MHz以及北美和加拿大适用的900 MHz无线通信模块均包含在内。通过更新无线发射头模块的固件,可组建混合无线站点和有线站点的网络。所有特性全网通用,比如通过拨轮轻松分配I/O信息等。除了能够与无线系统混合运行外,RAD-RS485-IFS通信模块还可通过RS-485双线连接用作多点多路复用器或在Modbus/RTU主站中单独应用。由于各通道间电气隔离,且工作温度范围从-40°C到+70°C,I/O扩展模块可确保全天候可靠运行。Radioline系统通过ATEX、IECEx和UL等多种认证。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻