新闻概述

菲尼克斯电气将携灵活的自动化解决方案亮相

2018/06/25

2018上海汽车装备展

2018年7月4-7日,上海国际汽车制造技术及装备与材料展览会(以下简称“AMTS”)将在上海新国际博览中心拉开帷幕。作为亚洲大规模的汽车材料与设计、工艺与装备、质量与装配、工程与服务技术行业盛会,AMTS自2004 年创办以来,以国际化的视角呈现汽车工程领域全方位的新技术新理念,并已经发展成为目前全球大规模的汽车装备展之一。

作为工业4.0的重要参与者与推动者之一,菲尼克斯电气将展示采用创新PLCnext理念开发出的全新的开放式控制平台,这种新技术使得多名开发人员可以在同一时间在不同的地点自由地选择从事开发环境中一个项目。这种能力使得来自产品开发,设备工程,生产部门的团队可以在新产品开发阶段就跨部门合作,在机敏的团队结构中同时配合,以便更快速地委任生产设施。该平台让各类工具软件如Visual Studio,Eclipse,Matlab Simulink,PC Worx等并行工作成为现实,并共享数据信息资源。根据IEC61131-3标准,可以轻松将基于C/C++,C#或者Matlab Simulink等平台开发的功能与控制系统程序相结合,用户利用已有的开源代码结合菲尼克斯电气PLCnext平台搭建自动化系统变得更为轻松。

除此之外,菲尼克斯电气将展示全新的无线以太网产品家族。菲尼克斯无线通讯快捷、稳定、可靠、真正掌握无线通讯核心科技;支持PROFINET和EtherNet/IP等协议,毫秒级通信也应对自如;WLAN1100/2100外壳坚固耐用,可选IP68的保护,无惧恶劣环境;WLAN1100/2100内置支持MIMO技术的双天线,安装使用简单。

同时,菲尼克斯电气还将展示适用于智能制造的创新技术和整体方案,涵盖广泛应用于智能制造的从传感器至网络层的无线技术、全面的安全解决方案、全新的信号传输技术以及菲尼克斯电气在智慧连接、开放网络互联、Proficloud云技术等领域做出的杰出贡献。

菲尼克斯电气的技术专家们将与您现场互动,进行充分专业的交流,您的建议与意见是我们的期待!

展会信息:

第十四届(2018)上海国际汽车制造技术及装备与材料展览会(AMTS2018)

地点:上海新国际博览中心,上海市浦东新区龙阳路2345号

时间:2018年7月4-7日

菲尼克斯电气展位号:W3-J04

菲尼克斯电气诚挚欢迎您的光临!

 


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻