新闻概述

具备故障安全保护的光伏系统

2016/07/06

经认证的强大网络技术,符合IEC 61850标准  

经认证的强大网络技术,符合IEC 61850标准

对于能源系统网络而言,容错性至关重要。

作为主要的现代能源供应系统,光伏系统在确保电网稳定性方面发挥着日益重要的作用。一旦系统发生故障,将导致严重的停电事故。因此,能源系统网络中所用的组件必须能够满足最为严苛的电磁、静电和气候环境要求。IEC 61850国际标准除了在第3部分中对特定的协议和数据规范作出规定外,对网络和自动化产品也有专门的规定。菲尼克斯电气可为能源系统提供极为坚固耐用的网络基础设施和I/O组件。经独立实验室机构KEMA的测试和认证,这些产品均符合IEC 61850-3和IEEE 1613标准, 包括管理型和非管理型交换机、光电转换器以及冗余模块等,以实现能源系统的定制化配置。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻