新闻概述

参数化设置电源,提高系统可用性

2016/05/20

通过NFC接口对电源进行个性化参数设置  

通过NFC接口对电源进行个性化参数设置

菲尼克斯电气的QUINT POWER是世界上首款可参数化设置和可定制化预组态的电源。

使用手机或平板电脑通过内置的NFC接口对信号阈值和特性曲线进行设置。集成选择性熔断技术(SFB)可在15 ms内提供相当于6倍的标称电流,选择性触发标准断路器, 确保并联负载持续运行。为方便系统扩展,静态功率裕度可持续输出1.25倍标称电流。为启动大负载,动态功率裕度可持续5 s输出2倍高的标称电流。预诊断功能监测可在故障发生前发出特定系统的临界工作状态预警。单相和三相24 V电源内置气体放电管,确保极高的抗干扰性和超过20 ms的市电故障缓冲时间。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

更多信息

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻