新闻概述

内置储能模块的新型交流电源

2016/10/19

不间断电源TRIO系列交流UPS  

内置VRLA储能模块的TRIO系列交流UPS

菲尼克斯电气TRIO系列新推出了DIN导轨安装式不间断电源(UPS),可为750 VA/600 W交流负载可靠供电。

电源适于230 V和120 V的交流应用。内置USB接口,可连接上层控制设备。这样,电源上连接的工控机开关状态均可控。蓄电池运行产生的纯正弦波输出与之前所连接的市电同步,确保平稳切换。电源的UPS模块和储能模块集成在同一壳体内,节省空间。内置VRLA储能模块,缓冲时间长且支持储能模块扩展。一旦发生市电故障,储能模块可为负载供电。电源不仅可为上层控制系统提供24 V直流开关量输出,还配有信号和功能监测的LED状态指示灯。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

更多信息

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻