新闻概述

转接CAT5信号线和电源线的Y型分配器

2016/07/27

Y编码Y型分配器  

通过Y编码M12接口轻松集成设备

Y编码接口可同时传输信号和功率,大大减少系统的电缆用量。

使用菲尼克斯电气新推出的Y编码Y型分配器可轻松将设备接入混合型M12接口。该分配器一侧为单个Y编码接口,另一侧为一个A编码接口和一个D编码接口。因此满足CAT5的要求。这样可在现有的线路中接入新的传感器。原有的A编码和D编码标准电缆继续保留。此外,使用SPEEDCON速连技术可大大减少装配时间。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

更多信息

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻