新闻概述

菲尼克斯电气将重磅出击广州自动化展

2015/03/03

菲尼克斯电气将重磅出击广州自动化展

2015广州自动化展

3月9-11日,2015中国广州国际工业自动化技术及装备展览会(以下简称“广州自动化展”)将拉开帷幕,届时菲尼克斯电气将盛装出席,值得一提的是,本次展会是“科维软件”正式更名为“菲尼克斯电气软件”后首次亮相的大型活动。广州自动化展在全国尤其是华南众多工业展会中具有举足轻重的地位,作为工业4.0的重要参与者与推动者之一,菲尼克斯电气将展示为未来智能世界提供的多种器件、系统和解决方案,包括:
紧凑型监视继电器,从楼宇自动化到连续生产,可节省更多空间且快速接线;创新的电子接口布线产品VARIOFACE以及用于S7-300和ET200M的系统布线产品;具有节能减排、降低能耗成本等特点于一身的多功能电量表。
从PSR安全继电器到可编程安全模块的全面安全解决方案;从传感器至网络层,用于工厂自动化以及过程行业的无线技术解决方案;基于一种网络、多种选择的工业以太网产品组合;灵活、可靠、经济并且防护等级可达IP20的I/O系统。
紧凑而又强大的Easy Automation控制系统;基于PROFINET的高可用性冗余控制系统;安全、节能的创新性汽车行业解决方案。
作为全球领先的IEC61131软件提供商,菲尼克斯电气软件也将展出SoftPLC、运动控制及机器人、工业实时以太网Profinet以及安全PLC等自动化软件解决方案,和观众一同分享最前沿的工控软件的技术魅力。
届时,菲尼克斯电气的技术专家们将与您现场互动,进行充分专业的交流,您的建议与意见是我们最大的期待。


展会信息:
2015中国广州国际工业自动化技术及装备展览会
地点:中国进出口商品交易会琶洲馆
时间:2015年3月9-11日
菲尼克斯电气展位号:Hall3.2—D17


菲尼克斯电气诚挚欢迎您的光临!


菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻