新闻概述

连接智能的世界——

2015/10/12

菲尼克斯电气将盛装出席第八届北京国际风能展览会

菲尼克斯电气将盛装出席第八届北京国际风能展览会

2015年10月14日,第八届北京国际风能大会暨展览会将在中国国际展览中心(新馆)举行。该展会以实现风电全产业链展示为最大特色,为国际、本土知名的整机企业,以及数百零配件和配套服务企业提供了国际化的交流平台。作为风电领域优秀的综合性产品供应商,一直以来,菲尼克斯电气致力于为风电行业的设计和制造商提供专业的解决方案、全面的产品组合以及全球范围内经验丰富的团队支持,本次展会上我们将展出全新系列的产品:

SEC革命性的全新电涌保护器安全能量控制技术,基于Profinet现场总线的Axio系列 PLC控制系统为风机提供全面解决方案,新一代6mm的超薄安全继电器也是本次展出的亮点,满足越来越狭小的柜体空间。QUINT系列电源采用专利的SFB技术,保证系统供电的可靠性,HEAVYCON EVO工程塑料外壳重载连接器,为风电提供各种连接解决方案。同时我们也推出了新一代的Rif系列继电器,满足控制柜的多种方案。LMS雷电监控系统为风场的雷电监控提供帮助。对于现如今炙手可热的大数据时代,菲尼克斯也推出了Proficloud技术,满足现在客户的智能风场需求。

届时,菲尼克斯电气的技术专家们将与您现场互动,进行充分专业的交流,您的建议与意见是我们最大的期待。

 

展会信息:

2015北京国际风能大会暨展览会

地点:中国国际展览中心(新馆)

时间:2015年10月14-16日

菲尼克斯电气展位号:W1-A11

菲尼克斯电气诚挚欢迎您的光临!

更多展会及产品信息请登录:www.phoenixcontact.com.cn


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻