新闻概述

电动汽车充电功率达350,000 W

2016/05/20

电动汽车、CCS、CCSplus、快速充电、HM  

电动汽车充电功率达350,000 W

2016年4月25日至4月29日的汉诺威展会期间,菲尼克斯电气展示了CCSplus电动汽车快速充电系统,车辆只需充电3到5分钟即可续航100 km。

快速充电系统基于欧洲和北美CCS充电标准(组合式充电系统)。与传统的交流充电方式相比,CCS充电系统大大缩短了充电时间。电动汽车的日常充电要求时间不超过30分钟且能够续航600 km。为此,CCS充电系统中新增了可集成到充电站的创新型冷却系统。冷却系统中的智能控制器可按需开启冷却功能。得益于这种冷却系统,全球的电动汽车都能以大电流快速安全地充电。CCS充电系统中的新增冷却系统是菲尼克斯电气与国际汽车行业协会及国际直流充电站生产商联合开发的, 从而确保产品符合CCS充电标准以及所有有效的安全标准。因此,该充电系统能够满足电动汽车日常快充的需求。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻