新闻概述

菲尼克斯电气的软件产品现已兼容Windows 10

2016/10/19

菲尼克斯电气软件  

兼容Windows 10的软件产品

菲尼克斯电气的控制技术软件产品现已支持最新的Microsoft Windows 10操作系统。

目前,许多工业公司已采用Windows 10操作系统。鉴于工业环境的高安全性要求,这一趋势还将继续。由于微软不再维护Windows XP等老的操作系统,这些操作系统将无法满足日益增长的安全需求。以下软件产品当前及以上版本均兼容Windows 10操作系统:

  • AX Software Suite 2016 1.83的产品及附件,如PC Worx 6.30、SafetyProg 3.40、Visu+ / Visu+ Express 2.42、WebVisit 6.30、AX OPC Server 3.0.96、Config+ 1.60、Diag+ 2.60、Diag+ NetScan 1.50
  • 工具和应用接口,如PC Worx Firmware Updater 2.1和UA Server 1.10、PLCI 1.10、HFI 3.20、Windows 8/10的PCI驱动程序(32位/64位)
  • 技术组件,如Multiprog 5.51、Safeprog 3.40

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻