菲尼克斯电气举报系统

菲尼克斯电气举报系统

值得信任的开放式平台

确保所有活动符合内部准则、道德规范和法律规定。

为什么应该举报?

您是否察觉到任何有害行为或者商业和法律风险?如果有的话,您可以使用BKMS®举报系统。设立此电子平台的目的在于方便您举报任何潜在的违反法律义务和内部规定的行为。如果您怀疑发生下列情况,便可以通过此电子平台举报:

  • 贪污、
  • 诈骗、失信、挪用公款、
  • 违反竞争法、
  • 洗钱、
  • 违反数据保护规定、
  • 盗窃、
  • 违反环境与职业健康和安全规定、
  • 漠视社会标准和人权

菲尼克斯电气推崇开放的沟通方式。一般情况下,在发现任何错误或违规行为时,您的直属上司便是您的第一联系人。如果是外部第三方人员发现错误或违规行为,则应与菲尼克斯电气的相关联系人联系。

BKMS®举报系统是经过认证的匿名举报系统。如果需要,您也可以在不公开身份信息的情况下举报。您的举报内容将记录在BKMS®举报系统中,并由国际律师事务所的工作人员进行审查。如果相关律师需要与您(举报人)进行进一步沟通,则会在必要时以严格保密且匿名的方式进行。

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8,
D-32825 Blomberg

服务

下载

更多信息