Ir a todas las informaciones de prensa

Mayor modularidad en el campo

28.11.2017

Caja de E/S IO-Link Axioline E  

Nuevos equipos de Axioline E para una automatización descentralizada

La gama de productos del sistema de E/S modular por bloques Axioline E de Phoenix Contact incluye a partir de este momento además las cajas de E/S IO-Link.

Con las cajas de E/S IO-Link de ocho canales Axioline E AXL E IOL DI8 M12 6P y AXL E IOL DO8 M12 6P, el maestro IO-Link Axioline E se puede convertir en una estación de E/S modular y registrar o emitir señales distribuidas en la instalación o la máquina. Esto permite a los usuarios adaptar de forma rentable y flexible la presencia de E/S en el campo. Como los datos y la alimentación en IO-Link se transfieren a través de un cable, las cajas de E/S IO-Link se conectan de manera sencilla con solo un cable de sensor/actuador al maestro IO-Link. A través del convertidor analógico IO-Link de Axioline E se pueden registrar o emitir además de manera sencilla señales analógicas en el campo.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020