Ir a todas las informaciones de prensa

Sistema de asistencia para proceso de montaje de regleteros de bornas basado en datos

29.01.2020

Sistema de asistencia MOUNT assist  

Sistema de asistencia MOUNT assist para el montaje de regleteros de bornas

El sistema de asistencia Mount Assist de la familia de productos ClipX de Phoenix Contact utiliza la tecnología pick by light y permite concentrarse en actividades que aportan valor, sin limitar la libertad de trabajo.

De este modo, el sistema ayuda a los operarios de montaje a manipular las piezas y a ejecutar la tarea de montaje.

El montaje de regleteros de bornas es un proceso exigente con una gran parte de valor añadido en la fabricación de armarios de control, que se ve expuesto a la creciente presión de los costes y a la demanda de tiempos de suministro más cortos. Un sistema de asistencia en el montaje le ayuda a reducir los errores, así como los tiempos de búsqueda y de inactividad.

El núcleo digital de la tecnología Pick by Light ofrece una conexión con la herramienta de ingeniería Project Complete. De este modo, se garantiza el flujo de los datos de ingeniería directamente a la producción. La familia de productos ClipX forma parte de la solución de sistema COMPLETE line para el armario de control.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020