Ir a todas las informaciones de prensa

Seguridad en la nube

28.11.2017

Solución de seguridad basada en la nube  

Solución de seguridad basada en la nube

En SPS IPC Drives 2017 Phoenix Contact presenta por primera vez una aplicación en la nube para registrar y analizar datos relacionados con la seguridad.

Con la solución PROFICLOUD, las empresas reciben información importante para optimizar los procesos en la fabricación. La seguridad de las máquinas es y sigue siendo un tema decisivo para los operadores de las máquinas y los ingenieros de planta. Garantiza principalmente la seguridad de los usuarios de las máquinas, pero también puede provocar interrupciones inesperadas en el funcionamiento. El motivo más habitual de los fallos es una construcción insuficiente. La posibilidad de acceder a través del Internet de las cosas (IoT) a los datos del sistema de seguridad en tiempo real y de convertirlos en información fiable ofrece un amplio potencial. Con la solución basada en la nube de Phoenix Contact, la información de estado de las funciones estándar y de seguridad se transfiere a través de una solución de control Profinet de manera continua a PROFICLOUD. Es aquí donde se evalúa la información. Mediante la visión integral de los recursos y las máquinas, se ofrecen a los operadores y constructores posibilidades totalmente nuevas que aumentan el rendimiento operativo. Se definen, por ejemplo, las relaciones entre los parámetros de seguridad y de procesos. También se supervisan los procesos de mantenimiento y funcionamiento en toda la línea durante el funcionamiento cotidiano. Con el acceso a esta información se pueden tomar medidas y detectar patrones de manejo. La construcción de máquinas se optimiza así y se diseñan los procesos de trabajo de manera más eficiente.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020