Ir a todas las informaciones de prensa

Seguridad precisa para Modbus/TCP

13.11.2017

FL mGuard RS 4004  

FL mGuard RS 4004

Para el router de seguridad MGuard de Phoenix Contact está disponible una nueva licencia de Modbus Inspector que aumenta la seguridad de la comunicación Modbus/TCP entre las máquinas.

Si la licencia está instalada en los routers de seguridad de la clase 4000, se pueden ajustar las reglas de la comunicación Modbus/TCP de manera muy precisa. Con este módulo Deep Package Inspection los derechos de acceso no solo pueden establecerse a nivel de direcciones IP y puertos, sino también en los códigos de función y los registros utilizados dentro del protocolo Modbus. El Modbus Inspector respalda el concepto Defense in Depth según ISA-99 e IEC 62443 y aumenta la seguridad de las máquinas y las instalaciones que se comunican a través de Modbus/TCP.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020