Ir a todas las informaciones de prensa

Carcasas del conector modulares y compactas para contactos crimpados

30.10.2019

Carcasas del conector para contactos crimpados  

Las carcasas del conector se emplean en las bornas para carril enchufables.

Las carcasas del conector compactas CP de Phoenix Contact son especialmente adecuadas para la fabricación de mazos de cables y la dotación de las carcasa de conectores de manera completamente automatizada.

También ofrecen unas buenas posibilidades de uso al elaborar conductores con procesos de crimpado automatizados. En la fabricación y la puesta en servicio dentro de la ingeniería de plantas modular se puede ahorrar tiempo con las carcasas del conector.

Se pueden colocar opcionalmente bloqueos y descargas de tracción. Las carcasas del conector con un ancho de división de 5,1 mm se emplean en las bornas para carril enchufables de 2,5-mm².


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020