Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevo cortafuegos según IEC 62443

31.08.2017

FL mGuard RS 2000  

mGuard RS 2000 con nuevas funciones de seguridad

Los routers de mantenimiento remoto MGuard de Phoenix Contact son aún más seguros:

Con el nuevo firmware 8.5, ahora también se pueden guardar reglas individuales de cortafuegos dentro y fuera del túnel VPN en routers de la clase de equipos 2000. Por lo tanto, se ha mejorado significativamente la seguridad de los componentes de mantenimiento remoto. También pueden utilizarse como componentes de seguridad completos y económicos en máquinas e instalaciones. Se tienen en cuenta las necesidades de seguridad del fabricante de máquinas y también las necesidades de la empresa explotadora. Las nuevas funciones ayudan a implementar el concepto de defensa en profundidad (defense in depth) según ISA-99 o IEC 62443 de forma profesional y a un precio razonable. Los usuarios que ya utilizan los routers de mantenimiento remoto de la clase 2000 recibirán la nueva función de seguridad de forma gratuita tan pronto como actualicen al firmware 8.5.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020