Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevas funcionalidades para el mantenimiento remoto basado en la nube

29.01.2020

mGuard Secure Remote Service  

Mantenimiento remoto basado en la nube

El mGuard Secure Remote Service de Phoenix Contact está ahora disponible en todo el mundo con nuevas funciones. Basándose en los requisitos de los clientes y del mercado, la plataforma de mantenimiento remoto basada en nube se ha ampliado con las siguientes funciones en la versión 2.9.

Los clientes de la Premium Edition recibirán el doble de volumen de transferencia por conexión de servicio. A través de los timeouts configurables, el cliente puede decidir ahora de forma granular en el nivel de cuenta o de usuario el tiempo tras el que se cerrará la sesión automáticamente.

En entornos restrictivos, con frecuencia la conexión VPN no se puede realizar a través de los puertos estándar IPsec. Por tanto, el mGuard Secure Remote Service ofrece con el Machine Path Finder la posibilidad de crear un túnel VPN apto para cortafuegos. Además, el cliente puede activar ahora una notificación de correo electrónico automática al establecer la conexión VPN de las máquinas. Si se conecta el línea de dichas conexiones VPN, se enviará un mensaje de correo electrónico a la dirección indicada.

La Service Allocation permite dividir a los técnicos de servicio en grupos de usuarios y asignar de manera flexible conexiones de servicio a dichos grupos.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020