Trasmissione di segnali wireless presso la GDF SUEZ di Lingen

Fornitore di energia GDF SUEZ Deutschland

La GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GmbH è attiva nell'esplorazione, convogliamento e vendita di gas metano e petrolio in Germania.

La tecnologia innovativa e lo spiccato know-how dei dipendenti consentono alla società di contribuire all'erogazione energetica in Europa in modo sicuro.

L'azienda fa parte di uno dei più grandi gruppi energetici mondiali, il gruppo GDF SUEZ.

Applicazione

Nel giacimento petrolifero di Bramberge, situato a 10 chilometri a nord di Lingen, la GDF Suez E&P Deutschland GmbH estrae petrolio grezzo e gas metano. Da quasi 900 metri di profondità viene estratta una miscela di petrolio, gas e acqua salata.

L'acqua di formazione viene convogliata, dopo la separazione, alle pompe a iniezione. Le pompe spingono l'acqua nella roccia serbatoio mediante sei pozzi di iniezione al confine del giacimento.

La pressione di iniezione dei pozzi deve essere monitorata costantemente in quanto importante parametro di processo, ciò è avvenuto fin dall'inizio mediante processi di controllo e rilevamento manuale dei dati.

Soluzione

Soluzione radio Trusted Wireless  

Soluzione radio Trusted Wireless

"Cercando un'alternativa alla posa dispendiosa dei cavi, abbiamo optato per una soluzione radio, in particolare per Trusted Wireless di Phoenix Contact", spiega Friedrich Schulte, responsabile per il sistema di misurazione, controllo e regolazione di GDF SUEZ.

I moduli radio Trusted Wireless hanno consentito a Schulte di collegare due pozzi dislocati in posizione sfavorevole. È stato perfino necessario superare un tronco ferroviario, per trasmettere i valori misurati di un pozzo dislocato nel confine settentrionale del giacimento, a 600 metri dalla pompa di iniezione centrale.

Un soluzione cablata avrebbe qui causato dispendiosi lavori di trivellazione. "I binari impattono in modo significativo gli elevati costi e le misure di sicurezza, ma anche le spese di gestione e le procedure di approvazione", continua Schulte. "Il collegamento radio ci ha risparmiato tutto questo."

Il circuito radio è stato equipaggiato con il sistema wireless di trasmissione di segnale RAD-Line-I/O. Trasmette due segnali digitali e un segnale analogico tra ricevitore e trasmettitore. Con le antenne direzionali dell'ampio programma di accessori wireless, la distanza di 600 metri diventa ininfluente nonostante le difficili condizioni esterne.

La tecnologia radio Trusted Wireless impiegata nei moduli RAD-Line-IO non subisce interferenze né dall'attività ferroviaria né dagli impianti ad alta tensione.

Il secondo pozzo si trova anche in un territorio difficile, sul confine sud-orientale del giacimento. In particolare, qui non è presente alcuna infrastruttura. I moduli funzionali e sensori vengono alimentati con un alimentatore solare, concepito da Phoenix Contact per l'impiego in applicazioni radio industriali.

Il modulo solare possiede, oltre alle celle solari, un quadro elettrico preconfigurato con regolatore di carico, batterie solari e protezione contro le sovratensioni.

Conclusione

Le stazioni di misurazione nei pozzi della GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GMBH, nel circondario dell'Emsland, dovevano finora essere ispezionate giornalmente. Ciò era necessario per il rilevamento dei valori della pressione di iniezione dell'acqua.

Adesso tali informazioni vengono trasmesse costantemente con una soluzione radio Trusted Wireless di Phoenix Contact.

Ciò aumenta sensibilmente la sicurezza e la redditività.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55