Consulenza

Consiglio degli esperti per la vostra sicurezza

Un operatore di Phoenix Contact offre consulenza sul funzionamento ad un utilizzatore di macchine  

Phoenix Contact vi offre consulenza sugli aspetti di sicurezza in caso di modifiche e concatenazione di macchine

Se, in qualità di utilizzatore di macchine, effettuate modifiche sulle vostre macchine, potreste essere designati come produttori. In tal caso sarete responsabili per la nuova conformità della macchina e per l'applicazione di tutte le direttive del mercato interno rilevanti.

Allo stesso modo, se concatenate tra loro macchine nuove o già esistenti in un impianto di produzione, dovrete adempiere tutti gli obblighi e le responsabilità di un produttore.

Consulenza in caso di modifiche

In caso di consulenza sulle modifiche da apportare sulle macchine, vi illustriamo la situazione giuridica con le conseguenze di eventuali modifiche significative, sulla base delle legislazioni tedesche e austriache. Vi spieghiamo i criteri decisionali possibili per la classificazione delle modifiche pianificate e, sulla base di questi, potrete valutare se tali modifiche siano veramente necessarie. Inoltre, vi mettiamo a disposizione un documento modello per la valutazione e la classificazione di tutti gli aspetti rilevanti. Vi spiegheremo dettagliatamente i contenuti prendendo come esempio almeno una modifica. Il documento modello potrà essere poi utilizzato come prova dei risultati di analisi.

Descrizione Lingua Aggiornato al
Consulenza in caso di modifiche [PDF, 0,14 MB]
E' veramente necessario apportare una determinata modifica ad una macchina?
inglese 12.10.2015

Consulenza in caso di concatenazione

In caso di consulenza sulla concatenazione di macchine, vi illustriamo la situazione giuridica relativa ad un insieme di macchine con le rispettive conseguenze significative, sulla base delle legislazioni tedesche e austriache. Vi spieghiamo i criteri decisionali possibili per la classificazione del collegamento pianificato, laddove rappresenti un insieme di macchine. Inoltre, vi mostriamo le possibilità per evitare la realizzazione di un insieme di macchine.

Descrizione Lingua Aggiornato al
Consulenza in caso di concatenazione [PDF, 0,14 MB]
La concatenazione crea insieme di macchine?
inglese 12.10.2015

Richiedete una consulenza

Richiedete una consulenza personalizzata. Saremo lieti di discutere con voi ulteriori dettagli.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany