Chiusa di Kiel-Holtenau

Sistema radio Radioline per il monitoraggio dei lavori di costruzione nella chiusa di Kiel-Holtenau

Chiusa di Kiel-Holtenau  

Il sistema radio Radioline supporta il monitoraggio dei lavori di costruzione nella chiusa

Dopo oltre 100 anni d'uso i cunicoli di alimentazione della chiusa del canale di Kiel devono essere rinnovati. I lavori, complessi e impegnativi, vengono condotti in parallelo all'attività della chiusa, ad una profondità di 30 metri.

Durante l'attività di costruzione, sensori di alta qualità misurano tutti i punti più importanti della struttura della chiusa e le stazioni di misurazione remote sono collegate al sistema di controllo e allarme centrale mediante i sistemi radio Radioline di Phoenix Contact.

Applicazione

L'Amministrazione delle Acque e delle Vie navigabili (Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, WSV) gestisce una serie di chiuse in Germania, tra cui le chiuse del canale di Kiel. L'impianto, costituito da un piccolo e da un grande gruppo di chiuse con ciascuno due camere, viene utilizzato ininterrottamente. Dopo oltre un secolo d'impiego, i tunnel costruiti sotto il gruppo di chiuse non corrispondono più allo stato attuale della tecnica. Questi tunnel sono chiamati cunicoli di alimentazione: qui infatti corrono le linee dell'alimentazione elettrica e idrica, dell'acqua di scarico e della comunicazione.

Per ragioni economiche e per la conservazione della sicurezza operativa dei gruppi di chiuse, i responsabili di WSV hanno optato per sostituire la vecchia costruzione con una nuova. Mentre le chiuse continuano ad essere trafficate, sotto l'intero impianto a circa 30 metri di profondità si scava un tunnel di due metri di diametro e 400 metri di lunghezza facendo ricorso ad una delle tecnologie più moderne. Molteplici pozzetti da realizzare tra le camere fungono da collegamento delle linee di alimentazione. Questa fase dei lavori rappresenta la preparazione per misure più complete di ammodernamento della chiusa.

Soluzione

Sistemi MCC di Glötzl  

I sistemi MCC di Glötzl sono installati in quattro settori diversi della chiusa

Per il monitoraggio dei lavori di costruzione e per la valutazione dei valori misurati, si utilizzano componenti della Glötzl Gesellschaft für Baumesstechnik mbH di Rheinstetten presso Karlsruhe. Nella chiusa di Kiel-Holtenau i valori degli strumenti di misurazione sono raccolti in quattro convertitori dei dati di misurazione – i cosiddetti sistemi MCC (Measurement Communication Control).

La sfida consiste nella trasmissione dei dati dalle quattro stazioni remote alla stazione master MCC, ubicata nel centro di controllo sull'isola centrale. Le singole stazioni e il centro di controllo sono separati da una distanza di oltre centro metri e dalle camere della chiusa. Per questo motivo la posa in opera delle linee è stata scartata per motivi tecnici ed economici.

“Alla luce di questi fatti e per la sua flessibilità d'impiego abbiamo optato per il sistema radio Radioline di Phoenix Contact”, ha spiegato Joachim Haberland, Project Manager presso Glötzl Baumesstechnik per il monitoraggio delle opere di costruzione della chiusa. “I moduli Radioline permettono la trasmissione dei segnali I/O, ma anche dei dati seriali, senza costi aggiuntivi”.

Panoramica della chiusa di Kiel-Holtenau  

Panoramica della chiusa di Kiel-Holtenau

Modalità di trasmissione alternative in caso di interruzione del collegamento

I sensori montati sulle strutture della chiusa tastano la superficie con estrema precisione, registrando le inclinazioni e gli spostamenti delle pareti delle camere. Inoltre il livello dell'acqua sotterranea viene rilevato in dieci punti diversi da appositi sensori, che emettono dei segnali mediante un'interfaccia seriale RS485.

Il sistema radio Radioline viene collegato direttamente all'uscita RS485 del convertitore dei dati di misurazione e comunica i valori al centro di controllo via wireless. Qui il master MCC memorizza i dati e li analizza.

“Tutti i valori di misura possono ora essere registrati in modo permanente, per un rilevamento tempestivo dei guasti e per l'adozione immediata di contromisure”, afferma Jürgen Glötzl, amministratore di Glötzl Baumesstechnik.

Trasmissione di dati seriali e I/O

Cuore del sistema Radioline, orientato alle particolari esigenze delle applicazioni infrastrutturali dell'industria, è la nuova tecnologia radio Trusted Wireless 2.0. Questa costituisce un ponte tra WirelessHart, come soluzione per reti di sensori nella tecnica dei processi e gli standard wireless Bluetooth e Wireless-LAN affermati nell'automazione industriale.

Per l'adattamento ottimale ai vari requisiti delle applicazioni, per i moduli Radioline sono disponibili diverse impostazioni. Dal semplice collegamento punto-punto alle reti interconnesse auto-riparabili, è possibile realizzare strutture di rete a piacere.

Conclusione

Jürgen Glötzl e Joachim Haberland  

Jürgen Glötzl (amministratore) e Joachim Haberland (project manager)

Utilizzando il sistema radio Radioline, l'Amministrazione delle Acque e delle Vie navigabili (Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, WSV) ha risparmiato tempo e denaro.

“Dopo che i moduli wireless comunicano alla centrale di comando i valori di misura registrati, ormai da molti mesi e senza problemi, posso dire che le mie aspettative in merito alla stabilità del collegamento wireless sono state superate”, ha concluso Jürgen Glötzl. “Sulla base delle esperienze positive vissute, utilizzeremo le soluzioni wireless di Phoenix Contact anche in futuro”.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55