Software di gestione della ricarica per la mobilità elettrica

Software per la gestione del parco di ricarica

Gestione intelligente delle stazioni di ricarica

Con EV Charging Suite ottimizzate l'utilizzo delle vostre stazioni di ricarica.

Con EV Charging Suite vi offriamo una soluzione software scalabile per la gestione della ricarica. EV Charging Suite ottimizza l'utilizzo delle vostre stazioni di ricarica garantendone la disponibilità e consentendo un'espansione flessibile. Il software costituisce quindi l'interfaccia tra il conducente del veicolo elettrico, il provider di rete, il gestore della rete di corrente e il gestore del parco di ricarica.

I vantaggi

  • La gestione integrata del carico evita costosi guasti e garantisce la disponibilità degli impianti
  • Configurazione, messa in servizio e monitoraggio via browser web semplificati
  • Per i conducenti di veicoli elettrici funzionamento touch intuitivo al terminale
  • Orientato al futuro e flessibile grazie alle licenze scalabili e alla facile aggiunta di nuovi punti di ricarica
  • Risparmio di tempo di installazione e configurazione con PC industriali preinstallati

I motivi per scegliere la gestione della ricarica

Parcheggio multipiano con possibilità di ricarica  

Esempio applicativo: parcheggio per i dipendenti con possibilità di ricarica

Con l'aumento del numero di auto elettriche sulle nostre strade, aumenta anche la necessità di strutture di ricarica. La tendenza è verso parcheggi di ricarica più grandi con tempi di ricarica brevi.

I progettisti e i responsabili di progetto di tali parchi di ricarica devono ottenere prestazioni di ricarica ottimali per ogni punto di ricarica, nonostante la connessione alla rete in campo sia limitata. Allo stesso tempo, deve essere garantito un funzionamento sicuro e altamente disponibile, tenendo conto di altri consumatori e produttori.

Con EV Charging Suite soddisfate questi requisiti.

Distribuzione intelligente

Tre stazioni di ricarica tra le quali viene suddivisa la potenza di connessione  

La potenza di connessione viene distribuita secondo regole gestibili

La gestione integrata del carico di EV Charging Suite distribuisce in modo ottimale la potenza collegata disponibile a tutti i punti di ricarica, secondo regole gestibili. impedendo che il fusibile principale scatti a causa di un sovraccarico e garantendo quindi la disponibilità del vostro parco di ricarica.

Inoltre, evitate costi aggiuntivi elevati che possono sorgere se viene superata la prestazione massima concordata contrattualmente.

Controllo pratico

Stazione di controllo con monitor per il controllo e il monitoraggio di un parco di ricarica  

Controllo e monitoraggio del parco di ricarica tramite browser web

Utilizzando un browser web, la vostra stazione di ricarica può essere messa in funzione, configurata, controllata e monitorata in modo estremamente semplice tramite un PC nella vostra stazione di controllo, consentendo anche la manutenzione remota tramite tablet o smartphone.

Sull'interfaccia web potete gestire gli utenti e i punti di ricarica e rilasciare i processi di ricarica. I dati diagnostici e di stato completi per ogni punto di ricarica sono visualizzati in modo chiaro e possono essere esportati in altri programmi per un'ulteriore elaborazione.

Ruoli utente personalizzati per gli operatori degli impianti, per i tecnici dell'assistenza e per gli operatori forniscono i diritti appropriati per tutte le attività.

Ricarica semplice

Il punto di ricarica viene selezionato al terminale  

Il conducente di auto elettriche seleziona al terminale il punto di ricarica desiderato

I clienti del vostro parco di ricarica, ovvero i conducenti di veicoli elettrici, sono guidati in modo intuitivo tramite un'interfaccia touch dal terminale centrale, a partire dall'autorizzazione fino al completamento del processo di ricarica.

La fatturazione è precisa e viene elaborata tramite l'Open Charge Point Protocol (OCPP), attraverso cui il software comunica con il fornitore di fatturazione.

Investimenti affidabili

Costruzione di nuove stazioni di ricarica in AC  

Nuovi punti di ricarica possono essere facilmente aggiunti nel software

A seconda delle dimensioni del vostro parco di ricarica, offriamo diverse tipologie di licenze per software per 10, 30 e 50 punti di ricarica. I nuovi punti di ricarica vengono semplicemente aggiunti tramite l'interfaccia web senza dover riconfigurare l'intero parco di ricarica.

Se la vostra licenza non è più sufficiente per le estensioni più grandi, è possibile acquistare a basso costo una licenza di aggiornamento a 30 o 50 punti di ricarica. In questo modo potete effettuare investimenti a prova di futuro e ampliare in modo flessibile le opzioni di ricarica.

Collegamento intelligente

Sistema di gestione degli edifici e dellenergia  

Con un sistema di gestione dell'energia è possibile ottimizzare i flussi energetici tra produttori e consumatori

Opzionalmente, EV Charging Suite può essere collegato ad un sistema di gestione dell'edificio e dell'energia come Emalytics. Integrando i dati in tempo reale, è possibile ottimizzare l'interazione di tutti i produttori e consumatori.

Ad esempio, è possibile ricaricare in modo sostenibile le auto elettriche con energia rinnovabile e, allo stesso tempo, garantire che nell'edificio sia prevista una quantità sufficiente di energia per gli altri consumatori.

Avvio immediato

PC industriale con touch screen e EV Charging Suite preinstallato  

Su richiesta, è possibile ricevere EV Charging Suite anche preinstallato su un PC industriale idoneo

Su richiesta, potete ricevere EV Charging Suite anche preinstallato su un PC industriale Valueline, che funge da terminale touch centrale. In questo modo riducete lo sforzo di installazione e configurazione.

La serie Valueline è stata progettata per l'uso esterno ed è facile da leggere anche sotto i raggi diretti del sole. Le prestazioni hardware sono in linea con i requisiti di sistema di EV Charging Suite.

Volete maggiori informazioni?

Siamo a completa disposizione per consigliarvi e discutere con voi le esigenze specifiche.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


EV Charging Suite: la parola ai nostri clienti

GP Joule ha scelto Phoenix Contact come fornitore per la realizzazione di servizi per la gestione della ricarica.


EV Charging Suite

Charge management software for charging stations