Vai alla sintesi delle attualità

Modulo radio Bluetooth compatto per la trasmissione di segnali wireless

17.04.2017

Modulo MUX Bluetooth, per la trasmissione wireless dei segnali  

Modulo MUX Bluetooth, per la trasmissione wireless dei segnali

Wireless MUX trasmette 16 segnali digitali e due segnali analogici in maniera bidirezionale, sostituendo un cavo a 40 conduttori.

I nuovi prodotti dispongono di una piattaforma hardware modernizzata: questo significa che i canali analogici hanno una maggiore precisione e la tecnologia radio si basa su Bluetooth 4.0. I nuovi prodotti dispongono di una piattaforma hardware modernizzata: questo significa che i canali analogici hanno una maggiore precisione e la tecnologia radio si basa su Bluetooth 4.0.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Altre informazioni