Vai alla sintesi delle attualità

Switch Managed per reti con numero crescente di utenze

15.05.2018

Nuovi Switch Managed della gamma di prodotti FL SWITCH 2000  

I nuovi Switch da 16 porte della serie FL SWITCH 2000 sono ideali per la realizzazione di reti con un numero crescente di utenze

Le nuove varianti degli Switch Managed 2000 consentono la connessione fino a un massimo di 16 utenze di rete

Con le nuove varianti da 16 porte, Phoenix Contact sta ampliando la sua gamma di Switch Managed della serie FL 2000 per reti di automazione, così da soddisfare il numero in continua crescita di utenze compatibili con Ethernet.

La flessibilità delle tipologie di connessioni con un massimo di quattro porte in fibra di vetro, porte combo e connessioni in fibra ottica in SC, ST/BFOC o LC, viene mantenuta in tutte le nuove varianti. Inoltre, l'utente può selezionare la gamma di funzioni adatta alle proprie applicazioni, oltre alle varianti Gigabit per esigenze di comunicazione elevate.

Con la nuova spina per l'alimentazione con tecnologia Push-in, il dispositivo può essere installato in modo più rapido. Il comando frontale consente anche il cablaggio automatizzato.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55