Vai alla sintesi delle attualità

Nuova versione del software UPS UPS-CONF

10.08.2015

Software di configurazione e di gestione UPS-CONF per i sistemi UPS QUINT UPS-IQ e TRIO UPS  

Con il software UPS-CONF i sistemi UPS possono essere monitorati e configurati in modo facile e chiaro

Con il software gratuito UPS-CONF è possibile monitorare e configurare in modo semplice e chiaro i sistemi UPS QUINT UPS-IQ e TRIO UPS. La nuova versione 2.2.7.0 presenta aggiornamenti ed espansioni.

Nuove tipologie di segnalazioni indicano che il controllo remoto dell'UPS è attivo, oppure che si è verificato un errore di comunicazione tra l'UPS e le batterie. Nei casi in cui l'interruzione dell'alimentazione renda necessario spegnere i PC controllati, il nuovo COM-trigger entra in azione: i contatti per segnale dell'UPS iniziano lo spegnimento dei PC tramite la porta COM, cosicché non sono necessarie connessioni mediante cavo dati, indipendentemente dalla versione di Windows usata. I dispositivi UPS DC da 5, 10, 20 e 40 A a partire dalla versione 06 possono disinserire i carichi in maniera graduale. Se l'UPS bufferizza un'interruzione dell'alimentazione, dopo un tempo impostato due timer separati smettono di alimentare le utenze predefinite. Il software riconosce automaticamente la batteria collegata, ad esempio una da 12 Ah. Tutti i parametri operativi rilevanti vengono raffigurati graficamente, e i messaggi importanti vengono visualizzati in primo piano. Il comportamento dei componenti UPS può essere adattato in maniera flessibile alle esigenze personali mediante il software.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55