Vai alla sintesi delle attualità

German Design Award 2019 per cavi di ricarica in AC

28.11.2018

I cavi di ricarica in AC Tipo 2 di Phoenix Contact hanno vinto il German Design Award 2019 nella categoria Special Mention  

"Un design funzionalmente ben studiato, che convince anche esteticamente con il suo linguaggio formale moderno e l'ottica bicolore",afferma la giuria.

La nuova generazione di cavi di ricarica in AC Tipo 2 di Phoenix Contact ha vinto il German Design Award 2019 nella categoria "Special Mention".

La nuova generazione di cavi di ricarica in AC Tipo 2 di Phoenix Contact ha vinto il German Design Award 2019 nella categoria "Special Mention". Nello sviluppo della nuova serie di prodotti in collaborazione con il designer Stephan Gahlow di Amburgo, l'attenzione è stata concentrata volutamente su un design ergonomico e attraente, oltre a materiali robusti e di alta qualità. L'obiettivo era quello di soddisfare le elevate esigenze dell'industria automobilistica.

Il cavo di ricarica in AC di Phoenix Contact ha subito convinto la giuria del German Design Award: "Il design ergonomico garantisce un'impugnatura confortevole, che ne semplifica l'utilizzo. Un design funzionalmente ben risolto, che convince anche esteticamente con il suo linguaggio formale moderno e l'ottica bicolore".Questa è stata la motivazione della giuria, composta da esperti di design provenienti dal settore economico, dal mondo accademico e scientifico e dall'industria del design.

Il premio "Special Mention" viene assegnato ai prodotti il cui design è caratterizzato da fattori o soluzioni particolarmente vincenti. E' un premio che onora l'impegno di aziende e progettisti.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55