Vai alla sintesi delle attualità

Morsetti sezionatori a leva con indicazione della corrente e connessione Push-in

27.06.2018

Riconoscete chiaramente eventuali guasti o interruzioni di potenza, anche quando il dispositivo è in funzione.  

Morsetti sezionatori a leva con indicazione della corrente e connessione Push-in

Il nuovo morsetto indicatore di corrente PT 4-HE-ILA 100 con connessione Push-in consente di riconoscere chiaramente eventuali guasti o interruzioni di potenza, anche quando il dispositivo è in funzione.

La caduta della tensione viene analizzata su un diodo Z nella direzione del blocco e visualizzata tramite LED. La leva di sezionamento permette di interrompere il circuito in modo sicuro.

La struttura compatta del morsetto consente di risparmiare spazio nel quadro elettrico. Profilo identico e possibilità di ponticellamento con i morsetti standard. Una presa di prova su entrambi i lati mette a vostra disposizione un comodo strumento di prova. Chiarezza garantita dalla siglatura di tutti i punti di connessione e della leva di sezionamento.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55