Vai alla sintesi delle attualità

Comando e attivazione altamente compatti

07.04.2014

Sistema a relè logico programmabile PLC logic  

Potrete attivare e gestire i segnali I/O con un singolo sistema compatto

Il nuovo sistema a relè logico programmabile PLC logic di Phoenix Contact è adatto in particolare a piccole operazioni di automazione.

PLC logic combina le forze dell'affermata tecnica relè e delle funzioni logiche in un'unica unità. La struttura modulare con relè a innesto consente un montaggio flessibile a seconda della commutazione richiesta. Poiché gli elementi di commutazione a innesto sono rapidamente sostituibili in caso di manutenzione, ne risulta un'elevata affidabilità dell'impianto e delle macchine. Il sistema è composto dai moduli logici, dal sistema a relè PLC-INTERFACE e dal software Logic+. Per la messa in funzione, i moduli logici vengono inseriti su otto moduli relè. Per operazioni più complesse, il modulo di base può essere completato con max. due moduli di espansione.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Altre informazioni