Vai alla sintesi delle attualità

Linee di segnale su bobine di cavi fino a 500 metri di lunghezza

11.01.2016

Bobine di cavi neri  

Linee di segnale su bobine di cavi fino a 500 metri di lunghezza

Phoenix Contact, oltre a matasse di cavi fino a 100 metri, offre ora anche linee di segnale su bobine di cavi di lunghezze fino a 500 metri.

I clienti approfittano della stretta collaborazione tra Phoenix Contact e i produttori di cavi Premium. Grazie all'elaborazione di più di migliaia di chilometri di cavi all'anno, Phoenix Contact può garantire un ottimo rapporto qualità/prezzo anche in caso di piccole quantità. Le linee di segnale sono disponibili in un'ampia scelta di materiali, come PUR o PVC, sezioni e numero di fili o colori del cavo. Sono a disposizione sia cavi schermati che non schermati. I cavi presenti nella bobina possono essere configurati e individualmente adeguati in termini di lunghezza, tra 110 e 500 metri, anche con incrementi di soli 10 metri. Per la connessione di questi cavi, Phoenix Contact offre una vasta gamma di connettori confezionabili. Disponibili come connettori M8, M12 o per valvole, a scelta con connessione a saldare, morsetto a vite, connessione a molla o a rapida perforazione d'isolante.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55