Vai alla sintesi delle attualità

Adattatore Bluetooth per lo scambio di dati con dispositivi mobili

24.11.2015

Adattatore Bluetooth  

Semplice scambio di dati con il nuovo adattatore Bluetooth

Il nuovo adattatore Bluetooth di Phoenix Contact consente il semplice scambio di dati tra prodotti Interface e terminali mobili.

Le connessioni senza cavo aumentano il comfort nell'utilizzo in processi di controllo e di regolazione in ambito industriale. L'adattatore è disponibile come accessorio per i prodotti MINI Analog Pro, MINI Analog, PLC logic e i gateway Interface System. A seconda del tipo di dispositivo, viene collegato tramite l'interfaccia µUSB o S-PORT. Se per la configurazione vengono impiegati un PC o un notebook, per ottenere una comunicazione senza errori, può essere utilizzato anche l'adattatore PC in dotazione, da collegare ad una presa USB presente nel PC. Nelle soluzioni software del dispositivo da programmare è contenuto anche un driver abbinato.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55