Vai alla sintesi delle attualità

I test sul PLC Logic hanno convinto.

16.12.2015

Kit per il test sul PLC logic  

ll PLC logic ha ottenuto ottimi risultati nei test effettuati

Il nuovo sistema a relè logico programmabile PLC Logic è stato testato dalla specializzata rivista tedesca "elektrotechnik" di Vogel Business Media GmbH.

Il sistema si adatta alla realizzazione di piccoli compiti di automazione e racchiude, per la prima volta in un'unica soluzione, i livelli logica, di interfaccia e di connessione di campo. Hanno partecipato ai test sul prodotto un totale di 89 lettori, i quali hanno comunicato, attraverso la compilazione di un modulo online, la loro esperienza nella realizzazione di compiti di automazione. I partecipanti hanno ricevuto un kit per il test, composto da un modulo logico, otto moduli relé, un alimentatore esterno e una chiavetta USB con il software Logic+, e la relativa documentazione. Il test ha ottenuto un esito molto positivo: nove su dieci partecipanti impiegherebbero l'impianto nel sistema di gestione e controllo per edifici e impianti. Il feedback ottenuti dai test sui prodotti contribuiranno agli sviluppi futuri.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Altre informazioni