Vai alla sintesi delle attualità

Visualizzazione faceplate HMI per la diagnostica degli switch

10.12.2015

Faceplate HMI  

Faceplate HMI per la diagnostica e la ridondanza della rete

Per gli Advanced Managed Switch della famiglia FL Switch 7000 di Phoenix Contact sono a disposizione faceplate HMI per la diagnostica e la configurazione sul campo.

Gli switch supportano il protocollo Device Level Ring (DLR) in EtherNet/IP e il Common Industrial Protocol (CIP), per una commutazione, in meno di tre millisecondi, pressoché priva di interferenze. Con i faceplate HMI è possibile accedere alle importanti informazioni di diagnostica della rete attraverso i sistemi di controllo nelle reti EtherNet/IP, ed eseguire sul campo le configurazioni specifiche per le porte. L'utilizzo preconfigurato di informazioni CIP rende possibile la messa in servizio senza programmazione. I faceplate HMI consentono, inoltre, il riconoscimento tempestivo di modifiche nella rete di macchine, ad es. di una perdita di connessione ad una porta, di un guasto all'alimentazione nella tensione o dell'attivazione del meccanismo di ridondanza DLR. In questo modo l'utente può reagire rapidamente in caso di errore e adottare le dovute misure di manutenzione. I file faceplate, insieme alla guida, possono essere scaricati dalle pagine contenenti i dettagli sugli switch.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55