Vai alla sintesi delle attualità

Tecnologia PC potente dal design elegante

25.11.2015

Nuova generazione di Box-PC e Panel PC Valueline  

I Box-PC e i Panel-PC della famiglia Valueline sono moderni sistemi di comando

La generazione di PC industriali Valueline di Phoenix Contact include sia Box-PC in diverse classi di potenza sia Panel PC dal moderno design con touchscreen capacitivo.

I PC industriali vincitori del premio Red Dot Design offrono una soluzione resistente e adatta per l'impiego direttamente sulla macchina. Sono realizzati senza ventola. Tutti i principali componenti sono provvisti di accessi che facilitano la manutenzione del dispositivo, garantendo cosi ottime prestazioni durature nel tempo. Per quanto riguarda il display, l'utente può scegliere tra diversi formati, da 15,6 a 21,5 pollici. Il box PC supporta inoltre multi-display e display di grandi dimensioni fino a 4K. Per l'adattamento ai vari requisiti delle applicazioni, sono disponibili diversi processori: Intel Core i5-4300U, Intel Core i3-4010U o Intel Celeron N2930. Quattro o due interfacce USB 2.0 e due USB 3.0, così come un'uscita video per la porta del display, offrono differenti possibilità di collegamento in rete del PC industriale. Il dispositivo può essere esteso grazie a uno slot PCI/PCIe. Due memorie dati e un supporto RAID aggiuntivo proteggono ulteriormente i dati presenti nel PC industriale.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55