Vai alla sintesi delle attualità

PLC logic si è aggiudicato il secondo posto all'Automation Award

09.02.2015

Sistema a relè logico programmabile PLC logic  

Attivazione e gestione dei segnali I/O con un singolo sistema compatto

Il sistema a relè logico PLC logic di Phoenix Contact ha ottenuto ottimi risultati in occasione del conferimento dell'Automation Award alla SPS IPC Drives. Con una percentuale di voti del 22,5% il prodotto si è classificato al secondo posto.

PLC logic è la soluzione ideale per piccole attività di automazione e abbina la potenza della consolidata tecnologia a relè alle funzioni logiche. Il sistema a relè logico è stato nominato tra i 5 migliori prodotti nella categoria tecnica di controllo e soluzioni di sistema e i visitatori hanno quindi potuto votare per i loro preferiti. Il premio di settore viene conferito tutti gli anni dal gruppo editoriale Konradin in occasione dell'evento fieristico SPS IPC Drives di Norimberga ed è considerato un riconoscimento di particolare rilievo per il settore dell'automazione.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55