Vai alla sintesi delle attualità

Connettori modulari con nuovo sistema di montaggio Snap-in

02.05.2016

Inserti modulari per connettori robusti  

Trasmettere segnali, potenza, dati e aria compressa in tutta sicurezza

I nuovi inserti porta contatti modulari HEAVYCON per la trasmissione di potenza, segnali e dati permettono un confezionamento semplice e pratico.

I moduli vengono inseriti a scatto nel telaio Snap-in, vengono posizionati con precisione e fissati tramite molle di sostegno. Potrete inserire nelle custodie nuovi moduli anche successivamente al montaggio del connettore. I moduli Power a 5 poli con la tecnologia di collegamento Push-in consentono un'installazione semplice e rapida. Il trefolo dotato di capocorda montato viene inserito direttamente nell'intercapedine. Per una trasmissione dei dati sicura sono disponibili moduli dati RJ45 per condotte Patch e per connettori RJ-Industrial con la tecnologia di connessione rapida QUICKON. Le fibre ottiche preconfezionate con contatti SC e LC possono essere inserite nei relativi moduli in fibra ottica. Il montaggio rapido dei moduli e la tecnologia di collegamento ottimizzata consentono fino al 40 percento di risparmio del tempo d'installazione. È possibile combinare in modo flessibile diversi moduli in un unico telaio. In questo modo, HEAVYCON modular offre il connettore adatto per ogni applicazione.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55