Vai alla sintesi delle attualità

Security Router con switch integrato

23.07.2015

Security Router FL MGUARD nelle due classi di potenza RS2005 e RS4004  

Security Router e Switch in un unico dispositivo

Il nuovo router FL MGUARD unisce Security Router e switch in un unico dispositivo. È disponibile in due classi di potenza.

La classe RS2005 offre cinque porte unmanaged, mentre la classe RS2004 è dotata di quattro porte managed e una porta DMZ per la protezione reciproca di più reti. La porta DMZ può essere usata per la connessione di una terza rete in cui, ad esempio, opera un server di posta elettronica. In questo modo il server è raggiungibile sia dal lato sicuro LAN sia dal lato non sicuro WAN. L'accesso dal lato WAN a quello LAN è impedito dalla presenza di un firewall su ciascun punto di transizione che regolarmente monitora il traffico dati in ingresso e in uscita. La porta DMZ consente inoltre la telemanutenzione di una macchina o di un impianto. I switch integrati possono essere collegati al switching interno delle macchine e degli impianti di minori dimensioni o essere connessi a reti più grandi.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55