Vai alla sintesi delle attualità

Robusta infrastruttura di rete per impianti di energia

07.04.2014

Infrastruttura di rete conforme a IEC 61850-3 e IEEE 1613  

Infrastruttura di rete conforme a IEC 61850-3 e IEEE 1613

Phoenix Contact mette a disposizione componenti di infrastruttura di rete estremamente robusti per l'impiego in impianti energetici conformi alle norme IEC 61850-3 e IEEE 1613.

La disattivazione di un impianto e l'interruzione di corrente risultante possono avere gravi conseguenze. Per questa ragione, i componenti che vengono inseriti in simili reti di impianto devono soddisfare requisiti ambientali elettromagnetici, elettrostatici e climatici estremamente elevati. Phoenix Contact mette a disposizione componenti di infrastruttura di rete estremamente robusti per l'impiego in impianti energetici, tali componenti sono conformi alla norma IEC 61850-3 e alle norme dello standard IEEE 1613. Il portafoglio comprende sia managed switch sia unmanaged switch, convertitore di supporti e moduli di ridondanza per il montaggio adeguato di reti in impianti energetici.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55