Vai alla sintesi delle attualità

Innovative connessioni a vite per custodia M12 a compensazione della tolleranza

01.06.2015

Connessione a vite per custodia M12 a compensazione della tolleranza  

Connessione a vite per custodia M12 a compensazione della tolleranza

La nuova connessione a vite per custodia M12 a compensazione della tolleranza M12 VARIOPORT di Phoenix Contact compensa le tolleranze di fabbricazione di custodie e circuiti stampati fino a un millimetro in maniera facile e rapida.

Nelle soluzioni di protezione IP67, l'interazione tra i componenti dei circuiti stampati e la meccanica della custodia è un requisito fondamentale. I contatti sul circuito stampato devono, nonostante le tolleranze insite nel processo di saldatura, corrispondere alle custodie passaparete. Solo in questo modo è possibile inserire correttamente il circuito stampato nella custodia. Durante la produzione si ricorre spesso ad aiuti, come modelli di montaggio, o a una precisa e quindi dispendiosa produzione CNC (Computerized Numerical Control). Tutto questo può essere ridotto facilmente grazie alle connessioni a vite per custodia M12.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Altre informazioni