Vai alla sintesi delle attualità

Montaggio sicuro di pesanti batterie UPS

23.07.2015

Telaio di montaggio con omologazione GL per batterie pesanti  

Il telaio batteria con omologazione GL permette un sicuro montaggio a parete o a pavimento

Il set di montaggio per blocchi batteria di Phoenix Contact si usa nei casi in cui sia necessario un fissaggio sicuro e stabile a parete o a pavimento di batterie di grandi dimensioni per gruppi di continuità (UPS).

Combinando un USV con le batterie UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH, UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH o UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH – che possono pesare fino a 26 kg – l'incastro su una guida standard è impossibile. Un caso del genere si presenta, ad esempio, quando una corrente di carico di 40 A viene bufferizzata per un'ora. La posizione di montaggio del telaio della batteria è flessibile, potendo essere montato a parete o a pavimento. Mediante la staffa di supporto le batterie vengono fissate in modo sicuro nel relativo telaio, garantendo così un funzionamento senza problemi anche in presenza di forti vibrazioni. Con una capacità di carico di 2,3 g il set è omologato in conformità alla Germanischen Lloyd ed è usato in particolare nel difficile settore dell'industria navale. La staffa di supporto funge inoltre da console di fissaggio per l'elettronica di comando controllata dal processore.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55