Informations relatives à la norme NFPA 79

Ready for NFPA 79

Ready for NFPA 79 (Edition 2018)

Constructeurs de machines, attention : dans plusieurs régions des États-Unis, le parafoudre basse tension est obligatoire pour les machines. Préparez vos machines à la nouvelle norme NFPA 79 (2018).

Les constructeurs de machines et d'installations qui exportent leurs produits sur le marché nord-américain ou souhaitant les commercialiser dans son champ d'application, sont soumis à la législation et à la réglementation en vigueur. Outre le NEC, l'une des normes techniques professionnelles les plus importantes est la norme NFPA 79 révisée en 2018.
Prenez connaissance ici des exigences obligatoires applicables aux machines électriques, résultant de la norme NFPA 79 pour l'utilisation des parafoudres (SPD).

NFPA 79 (2018) - avec nous, la sécurité avant tout

  • Conformité à la norme NFPA 79 (2018) grâce à la marque de contrôle UL Listed sur tous les produits VAL-US
  • Aucun dépassement du courant de court-circuit, grâce à une protection élevée contre les courts-circuits de 200 kA
  • Réception simplifiée de l'installation par les inspecteurs, grâce au respect des prescriptions de la norme NFPA 79 (2018)
  • Utilisation universelle des produits VAL-US, conformément aux exigences de la norme NFPA 79 (2018)
  • Produits disponibles, utilisables et montables dans toute l'Europe grâce au marquage CE
Haut de la page

Notre FAQ sur la norme NFPA 79 (2018) pour vous

La norme NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) est une norme américaine pour le standard de sécurité des machines industrielles aux États-Unis. Elle réglemente toute question d'ordre électrique et électronique qui, si elle n'est pas correctement mise à exécution, peut provoquer des états dangereux dans la machine. Ceci concerne notamment la protection contre les surintensités, le câblage et les circuits de sécurité, et depuis peu l'utilisation du parafoudre basse tension.
La norme NFPA 79 est révisée tous les 3 ans. La version actuelle date de 2018.

Toute machine devant être mise en service, doit auparavant être vérifiée par un inspecteur et être réceptionnée (approuvée). Pour cette vérification, outre le National Electrical Code (NEC – NFPA 70), la norme NFPA 79 est prise en compte. Si l'inspecteur pense que la machine ne répond pas pleinement aux exigences de la norme, il peut refuser la réception, et par conséquent la certification NFPA 79. La mise en service de la machine sera alors interdite.

La directive inclut toutes les machines industrielles utilisées aux États-Unis. La version de la norme NFPA 79 applicable dans l'état/la région dépend de la version du National Electrical Code en vigueur dans l'état/la région respectif/ve. Pour les machines utilisées dans des « Hazardous Locations » (zones dangereuses), le NEC (article 500 et suivant) est également applicable.

Les armoires électriques utilisées avec les machines industrielles doivent satisfaire, outre au NEC et à la norme NFPA 79, aussi à la norme UL 508A. S'il existe différentes exigences dans ces trois législations, la consigne la plus stricte est applicable. Pour les dispositifs de protection contre les surintensités par exemple, la valeur la plus faible devra être utilisée.

Haut de la page

La protection des personnes joue un rôle crucial. Une surtension ne doit en aucun cas endommager les circuits de sécurité d'une machine, afin d'éviter ainsi toute situation dangereuse pour les personnes intervenant sur la machine. Les réflexions en matière de disponibilité complémentaire de la machine après une surtension sont superflues ici.

Dans le NEC (2017) et la norme NFPA 79 (2018), les machines industrielles équipées de circuits de sécurité doivent être pourvues d'un parafoudre basse tension (Surge Protective Device, SPD) pour l'alimentation. Ce dernier doit être certifié « UL Listed » conformément à la norme UL 1449. De plus, il doit disposer d'une protection contre les courts-circuits (Short-Circuit Current Rating – SCCR) supérieure au courant de court-circuit sur le lieu de montage.

Il est recommandé d'installer les parafoudres pour l'alimentation, le plus près possible de l'alimentation. Les types de SPD correspondants (voir NFPA 79 (2018), article 7.8) doivent être sélectionnés selon l'emplacement de la machine dans l'installation. La gamme VAL-US vous facilite considérablement la tâche : les appareils de type 1 certifiés UL Listed peuvent être utilisés à n'importe quel emplacement de l'installation. Il peut alors être nécessaire de prendre en compte la protection des câbles contre la surintensité.

Les parafoudres pour la signalisation et l'informatique ne sont pas requis dans la norme NFPA 79. Cependant, ils peuvent être installés quand même sur les machines. Un parafoudre pour l'interface de communication de la machine est conseillé ici, par exemple pour la technique de commande.

Il est possible d'acheter non seulement le NEC mais aussi la norme NFPA 79 auprès de l'association « National Fire Protection Association » ou de les consulter gratuitement. En cas d'achat, ceux-ci sont disponibles en formats électroniques ou également reliés.

Types de réseaux américains

Aux États-Unis, les types de réseau, les tensions et leurs fréquences diffèrent parfois nettement de ceux connus en Europe et cela s'explique par des raisons historiques. Les machines industrielles sont exploitées essentiellement sur des types de réseau « Wye triphasé » et « Delta ». Mais il existe également d'autres types de réseau dont les plus courants sont présentés ci-dessous.

Haut de la page

Types de SPD selon UL 1449

Les SPD se divisent en différents types. Les types permettent de savoir où installer un SPD dans une installation. Cette répartition ne renseigne pas sur la capacité des appareils ou leur domaine d'utilisation, dans un concept de protection contre la foudre. Un tel concept est totalement inconnu dans les directives et normes mentionnées.

Haut de la page
ClassificationDescription
SPD type 1Les SPD type 1 peuvent être installés derrière un transformateur encore en amont du fusible principal ou de l'interrupteur-sectionneur principal de l'installation.
SPD type 2

Les SPD type 2 doivent être installés en aval du fusible principal ou de l'interrupteur-sectionneur principal de l'installation.

SPD type 3

Les SPD type 3 doivent respecter une distance (= longueur de câble) d'au moins 10 m par rapport à la protection contre les surintensités ou à l'interrupteur-sectionneur installés en amont.

Exigences requises pour les produits

Pour les différents types de réseau et tensions, les produits de la gamme VAL-US sont disponibles. Ils répondent aux exigences de la norme NFPA 79, car d'une part, ils sont certifiés « UL Listed ». D'autre part, ils peuvent être utilisés avec une protection contre les courts-circuits (SCCR) de 200 kA (selon UL 1449 éd 4) de manière universelle sans calculs complémentaires.

Haut de la page
Wye triphasé - tension du système (phases)Nom (référence)
Wye triphasé277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (1075896)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383)
Wye triphasé - tension du système (phases)Nom (référence)
Wye triphasé277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (
)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (
)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (
)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (
)
Corner-grounded/ungrounded Delta - tension du systèmeNom (référence)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (2910386)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (2910391)
Corner-grounded/ungrounded Delta - tension du systèmeNom (référence)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (
)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (
)

Fusibles

Le parafoudre basse tension approuvé selon UL 1449 comme type 1 Listed ne nécessite aucune protection contre les surintensités (1). Toutefois, le NEC prescrit que les câbles doivent être protégés contre la surintensité. Il peut donc s'avérer nécessaire de munir les câbles vers le SPD, de dispositifs de protection contre les surintensités (Overcurrent Protection Device, OCPD) (2).

Conformément à la norme NFPA 79, l'OCPD n'est ni conçu, ni défini par le fabricant de l'appareil utilisé, mais par le concepteur de l'installation ; dans ce cas, par le constructeur de la machine. Ceci s'applique également aux SPD. La marche à suivre pour le dimensionnement de l'OCPD pour les parafoudres correspond à celle destinée aux autres appareils. Étant donné qu'un SPD ne comporte toutefois pas de courant de charge, les données indiquées par le fabricant du SPD pour le câble de raccordement peuvent être prises en compte. Elles comprennent aussi bien des sections minimales que maximales, ainsi que le matériel du câble autorisé. Sur la base de ces données, il est alors possible de dimensionner le dispositif de protection contre les surintensités comme d'habitude à l'aide des tableaux correspondants dans le NEC.

Haut de la page

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55