Retour au sommaire

Installation

Un boîtier de capteur sur la dérivation  

Le boîtier de capteur est monté de façon étanche et solidement fixé sur la dérivation à l'aide d'attache-câbles.

Dans un champ magnétique circulaire, l'intensité de champ effective dépend de la profondeur à laquelle est placé le capteur dans le champ magnétique de la dérivation conductrice de courant.

Champ magnétique circulaire autour du capteur  

Champ magnétique circulaire autour du capteur

La profondeur est alors déterminée par le calcul relatif au rayon, ce qui implique que plus le rayon est petit, plus l'intensité du champ est grande. Il est donc avantageux d'installer le capteur de façon aussi étanche que possible sur la dérivation, afin que l'intensité effective du champ soit aussi élevée que possible.

Légende :

H = intensité de champ [A/m]
r = rayon [cm]
I = courant [A]

Importance du rayon pour le calibrage du système

Boîtier du capteur du LM-S  

Les trajets de mesure se trouvent dans la partie avant du boîtier du capteur.

Le rayon correspond à la profondeur à laquelle doit être placé le capteur dans le champ magnétique, ainsi qu'à la mesure d'acquisition de l'intensité du champ magnétique effective H. La valeur équivaut à celle de la distance depuis la ligne centrale du conducteur jusqu'au bord extérieur du boîtier du capteur.

Le rayon est déterminé lors de l'installation. Cela est important pour le calibrage du système, car il garantit alors des conditions de mesure identiques en cas de caractéristiques d'installation différentes.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55