Aperçu des news

Commuter les règles de pare-feu en fonction de la situation

21.10.2015

FL MGUARD RS4000  

Routeur de sécurité FL MGUARD de Phoenix Contact

Le nouveau pare-feu conditionné pour le routeur de sécurité FL MGUARD de Phoenix Contact permet une commutation de l'ensemble des règles du pare-feu de manière prédéfinie et selon la situation.

Il est ainsi possible pour la première fois de passer d'un réglage du pare-feu à un autre pour divers états de fonctionnement grâce à des événements déclencheurs simplifiés. C'est particulièrement valable lorsque diverses connexions sont autorisées ou refusées lors de la production, de l'entretien ou de la télémaintenance d'une installation. Il est alors envisageable par exemple de bloquer automatiquement le trafic complet de données depuis ou vers le réseau supérieur en cas de porte d'armoire électrique ouverte. Ainsi, le technicien de service est isolé efficacement et simplement du réseau supérieur pour la durée de sa mission sur site. De plus, les mises à jour des machines et des installations s'effectuent au moment opportun, par ex. lors d'une maintenance périodique. Dans ce cas, une personne autorisée pourrait, à l'aide d'une clé, commuter le pare-feu et ainsi contacter le serveur de mise à jour. Une modification de la configuration n'est pas nécessaire, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. Parallèlement, le niveau de sécurité est augmenté puisque les adaptations spontanées de la configuration engendrent fréquemment des erreurs. Le pare-feu conditionné est disponible à partir du firmware 8.1 pour les appareils de classe 4000.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55