Aperçu des news

Logiciel de gestion de réseau

30.10.2018

Logiciel FL Network Manager  

Le logiciel FL NETWORK MANAGER a été complété par des fonctions très utiles

Le logiciel de gestion de réseau, FL NETWORK MANAGER, fournit des fonctions pratiques dans sa nouvelle version 2.0.

En plus des fonctions déjà connues, telles que l'analyse du réseau, l'attribution d'adresses IP et la mise à jour de micrologiciel multiple, ce logiciel supporte aussi maintenant la configuration multi-appareils qui permet de configurer simultanément plusieurs appareils avec quelques clics. En plus, le logiciel a été complété par la fonctionnalité des scripts SNMP. Ainsi, il est possible de configurer et de diagnostiquer tous les appareils compatibles SNMP, indépendamment de la marque. La compatibilité de SNMPv3 permet une communication chiffrée sécurisée entre votre réseau et le logiciel de configuration du réseau. Un autre avantage au niveau sécurité vient de la protection par mot de passe et du chiffrement de certains projets de manière à ce que ceux-ci ne soient accessibles qu'aux personnes autorisées.

À partir de fin octobre 2018, le FL Network Manager sera disponible sous forme numérique dans la boutique en ligne. Cela simplifie nettement la gestion des licences.

Pour se faire une idée du logiciel, il est possible de télécharger une version actuelle de démonstration. En plus, il y a sur YouTube différents tutoriels qui permettent de découvrir ce logiciel.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55