Aperçu des news

Une sécurité accrue pour les stations de charge

13.07.2015

Module RCM mono-canal  

Surveillance des courants résiduels des stations de charge

Avec les nouveaux modules de détection des courants résiduels différentiels EV RCM, Phoenix Contact se conforme spécifiquement aux exigences normatives selon CEI 61851-1, relatives à la détection de courant résiduel CC de l'installation de courant de charge.

Selon les projets de normalisation actuels, il sera exigé, à l'avenir, la mise en place dans l'infrastructure de charge, soit d'un disjoncteur différentiel FI de type B ou d'un disjoncteur différentiel FI de type A avec détection supplémentaire et dispositif de déconnexion en cas de survenue de courants résiduels CC > 6 mA. Cela doit permettre de garantir que la survenue de courants résiduels continus, par ex. en raison d'un défaut d'isolation dans le véhicule, n'affecte pas de manière négative les dispositifs de protection de l'infrastructure. Les modules détectent des courants résiduels CA et CC et le processus de charge s'interrompt avant que le disjoncteur différentiel FI de l'installation ne devienne « aveugle ». Les modules RCM sont compatibles avec les commandes de charge de la gamme EV Charge Control de Phoenix Contact. De cette manière, il est possible de réinitialiser automatiquement les modules de courant résiduel et d'effectuer également un auto-test automatique. Cela réduit les coûts des interventions de maintenance et augmente la disponibilité de la station de charge. Le module existe en version mono-canal ou bi-canal et peut donc être utilisé pour la surveillance de courants résiduels dans une station de charge à domicile ou dans des points de charge professionnels.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55