Aperçu des news

Commande et commutation ultra-compactes

07.04.2014

Système de relais logique PLC logic  

Commutez et commandez vos signaux d'E/S avec un seul système compact

Le nouveau système de relais logique programmable PLC logic de Phoenix Contact est particulièrement adapté à de petites tâches d'automatisation.

PLC logic combine en un module unique les avantages d'une technique de relais éprouvée avec des fonctions logiques. La structure modulaire à relais enfichables permet de varier l'équipement en fonction des exigences de commutation de l'application. Dans la mesure où les éléments enfichables de commutation se remplacent rapidement dans le cadre de la maintenance, l'opérateur profite d'une disponibilité accrue de la machine et de l'installation. Le système est composé de modules logiques, du système de relais PLC-Interface et du logiciel de programmation Logic+. Les modules logiques sont enfichés sur huit modules de relais pour mettre le système en service. Lorsque les tâches à effectuer sont plus complexes, le module de base peut être complété par au plus deux modules d'extension.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires