Aperçu des news

Windows 10 pour les Panel-PC de la gamme Embeddedline

19.09.2016

Panel-PC Embeddedline  

Les Panel-PC de la gamme Embeddedline sont désormais dotés de Windows 10

Phoenix Contact équipe ses Panel-PC de la gamme Embeddedline avec le système d'exploitation moderne Windows 10 Enterprise.

Windows Embedded Standard 7 est désormais disponible en tant qu'alternative. Si les applications ne sont pas compatibles avec ce système, le système d'exploitation standard Windows 7 Professional peut être mis en place. En outre, Phoenix Contact complète sa gamme de Panel-PC avec écran tactile résistif analogue en apportant de nouvelles fonctionnalités : un nouveau processeur Intel Atom E3845 Quad Core est disponible dès à présent en tant que CPU puissant dans la zone d'accès. Un SSD robuste de 2,5 pouces et doté de 240 GB offre suffisamment d'espace pour des applications complexes. En outre, deux autres interfaces CAN séparées galvaniquement sont disponibles en option. Le petit appareil doté d'une taille d'écran de 5,7 pouces, complétant désormais la gamme des PC Embeddedline, est parfaitement adapté aux espaces réduits.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55