Aperçu des news

Mise à niveau facile d'une technique de mesure de l'énergie

05.05.2014

Transformateur de courant pour mise à niveau PACT RCP  

Installation rapide dans un espace très réduit : transformateur de courant PACT RCP

Les transformateurs de courant PACT RCP de Phoenix Contact destinés à une mise à niveau ultérieur constituent une alternative permettant de gagner du temps et de la place par rapport aux transformateurs intégrés.

Une installation rapide ne nécessitant pas de démonter les parties de l'installation permet de réduire les onéreuses périodes d'arrêt au minimum. Le système de mesure se compose d'une bobine Rogowski et d'un convertisseur de mesure branché en aval. La bobine de mesure est flexible et peut aussi être facilement placée autour du conducteur en cas d'espace réduit. À l'inverse du transformateur intégré, la taille et le poids du corps de la bobine ne dépendent pas de l'intensité du courant. Avec un seul type de bobine courant, il est possible de détecter des courants alternatifs jusqu'à 4 000 A. Il n'existe ainsi aucun circuit ouvert pouvant abîmer le transformateur, ni de danger pour l'homme. Le convertisseur de mesure forme le signal de sortie de la bobine Rogowski dans un circuit secondaire classique afin de continuer à le traiter comme s'il était fourni par un transformateur standard.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires