Aperçu des news

Système de surveillance en temps réel pour l'exploitation du réseau

14.02.2019

En tant que fournisseur de solutions destinées au marché de l'énergie, Phoenix Contact a, en collaboration avec JEAN MÜLLER, développé pour l'exploitation du réseau un système de surveillance évolutif, qui met à disposition en temps réel les valeurs de fonctionnement mesurées pour l'optimisation des réseaux ou pour la gestion de l'exploitation du réseau.

Étant donné qu'à l'avenir, l'alimentation en énergie proviendra de plus en plus d'installations de production renouvelables volatiles, en particulier dans les niveaux de tension inférieurs du réseau de distribution, des solutions intelligentes sont nécessaires afin de garantir une disponibilité élevée de l'alimentation électrique. L'accroissement de l'electromobilité joue également un rôle important.

Le système est conçu de telle sorte qu'il pourra être monté par les employés de l'exploitation du réseau à moindre coût (configuration et montage) dans des stations de réseaux locaux, distributeurs de câbles ou installations clients. Si besoin, l'application peut être élargie par un système de gestion des ressources centralisé pour le calcul du flux de charge actuel sur la base des valeurs mesurées. Outre la transmission des données de mesure de max. 14 barrettes de commutation de sécurité via les protocoles standard CEI tels que CEI 60870-5-104 aux systèmes de contrôle centralisés, ces systèmes peuvent communiquer avec des modèles de données interopérables par voie directe avec des systèmes éco IdO.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55