Aperçu des news

L'alimentation secourue intelligente communique désormais aussi avec des commandes situées à un niveau supérieur

25.09.2012

Intégration d'une solution d'alimentation secourue dans un réseau Ethernet via un serveur COM  

Intégration d'une solution d'alimentation secourue dans un réseau Ethernet via un serveur COM

La technologie IQ fait de QUINT UPS-IQ une alimentation secourue intelligente pour les profilés, et maximise la disponibilité de votre installation. Avec le nouveau câble de données, il vous est désormais possible d'intégrer le module d'alimentation secourue dans votre application d'automatisation.

Les informations mises à disposition par QUINT UPS-IQ peuvent par exemple être installées via Ethernet dans des commandes situées à un niveau supérieur, ou directement dans des solutions de commande Phoenix Contact. Les valeurs de la logique de commande y sont disponibles, de telle sorte que l'installation puisse réagir avec un programme routinier dans certaines situations, comme par exemple en cas de panne de secteur.

Vous avez ainsi la possibilité de rassembler de manière centralisée les informations de statut de l'alimentation secourue, et d'en déduire des mesures automatisées sur mesure pour votre installation.

 


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55