Aperçu des news

Récompense pour le système de relais logique PLC logic

09.02.2015

Système de relais logique PLC logic  

Commuter et commander des signaux d'E/S avec un seul système compact

A l'occasion de la remise du prix « Automation Award » sur le salon « SPS IPC Drives », le système de relais logique PLC logic de Phoenix Contact a obtenu des résultats excellents.

Avec un pourcentage des voix de 22,5 %, le produit a obtenu la deuxième place dans la catégorie technique de commande et solutions système. Le système relais permet de réaliser de petites tâches d'automatisation et combine les atouts d'une technique de relais éprouvée à des fonctions logiques. Le prix du secteur est remis chaque année dans le cadre du salon « SPS IPC Drives » organisé à Nuremberg ; il s'agit d'une récompense importante dans le secteur de l'automatisation. Un jury composé de VDMA, ZVEI, du comité du congrès SPS IPC Dives et de la rédaction d'elektro Automation nominent respectivement cinq produits dans deux catégories. Les visiteurs du salon votent ensuite pour leurs favoris pendant le salon.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55